This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527191/tmdsdock28379d-tmdsdock28379d

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

工具/软件:

你(们)好
我试图找到控制卡和扩展坞上的 ADC 引脚。 引脚映射指示 ADC 引脚、但我不确定它们连接的位置以及它们对应的特定引脚。 此外、ADCIN 标签也会令人困惑。 有人能帮我解决这个问题、并解释如何识别控制卡和扩展坞上的这些引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请下载并安装 C2000ware。 在该封装中、您可以找到 F28379d controlCARD 的集线站引脚映射。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\TMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf