This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:询问如何通过 USB 自动下载和更新固件

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526868/tms320f28377s-q1-inquiry-on-automatic-firmware-download-and-update-via-usb

器件型号:TMS320F28377S-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

我目前正在处理一个项目、希望通过 USB 实施固件更新过程。
具体来说、我的目标是让用户只需将输出文件(例如.out 或.bin)复制到指定的文件夹中
在 USB 闪存盘上、将 USB 插入设备、并自动启动固件更新
—无需在 PC 上进行额外的用户交互或软件。
您能否提供有关如何实现此功能的指导或参考?

如果您有任何文档、示例代码或基于 USB 的实现建议
自动固件更新、非常感谢您的帮助。
(任何示例或应用手册,尤其是针对 TMS320F283xx 系列 DSP 的示例或应用手册。)

非常感谢您的支持。

此致、


sjkim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sjkim:

    您是否了解了 C2000Ware 中提供的 USB 闪存内核? 它可以 在 C2000Ware_INSTALL\device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD/USB_flash_kernels 中找到。 还有其他一些 E2E 主题讨论了该主题: 示例

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler

    感谢你的帮助。

    sjkim