This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:与调试 MCU 相关的问题

Guru**** 2572505 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517621/tms320f2800137-issue-related-with-debugging-mcu

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: XDS110ISO-EVM

工具/软件:

我将定制电路板与 MCU TMS320F2800137 一起使用 、并从调试器连接了 3.3V、GND TMS 和 TCK(在.ccxml 中选择了 cJTAG 2 线)
之前使用的 是调试器-> ISOXDS110 MCU115E1、一切正常工作。 我能够在 MCU 中调试和运行代码

现在我带来了调试器->XDS110ISO-EVM MCU129A 但无法调试代码。 但在测试连接时、它会显示成功连接的状态。

我遇到的错误是:
Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1:加载程序之前必须连接目标。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试右键点击目标配置、然后点击“Launch target configuration“吗? 然后、您能否在调试菜单中右键点击 CPU1 并选择要连接的选项?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处没有启动目标配置、也没有可用于连接 CPU1 的选项。  

    您能在这里帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    转到 View > Target Configurations

    此时应该会出现“Target Configurations“菜单。 打开“Projects"文件夹“文件夹、导航到您的工程、然后右键点击预期的目标配置。 选择“Launch Selected Configuration“。

    此时应该会出现“Debug"窗口“窗口。 右键点击 CPU1 内核、然后选择“Connect Target“。

    现在、调试器应该已连接到器件。 请尝试手动加载程序。

    如果有任何问题令人困惑或程序仍无法成功加载、请告诉我。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于几周内我还没有听到、因此我会假设问题已解决并结束主题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您为实施提供的解决方案根本不起作用。 但在我方面,我尝试了一些事情,其中一个是绝对工作良好,我告诉这是因为在未来,如果有人面临同样的问题,像我应该去这个解决方案。

    在调试器和 MCU 卡之间插入了铁氧体代码。 我使铁氧体磁芯进行 3-4 次紧匝、现在调试是平滑的、在电源侧进行一些更改时根本没有随机误差。

    建议:在调试器和 MCU 之间使用铁氧体磁芯。
    如果与压缩机/BLDC 电机配合使用、请在三相输出侧使用另一个铁氧体磁芯。  

    谢谢你