This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:AQCSFRC 在启用 XCMP 时无效。

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527674/tms320f28p650dh-aqcsfrc-has-no-effect-when-xcmp-enabled

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户看到 AQCSFRC 在启用 XCMP 时无效。 这两个转换器观察到 PWM 输出并切换 XCMP 使能。 AQCSFRC 仅在禁用 XCMP 时生效。

  • XAQCTLA/B 将在启用 XCMP 的情况下覆盖 AQCTL、对吗?
  • 上述覆盖是否包含 AQCSFRC?  

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、使用 XCMP AQCSFRC 时生效。

    谢谢