This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:运行双轴电机控制实验

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528176/c2000ware-motorcontrol-sdk-running-the-dual-axis-motor-control-lab

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题:SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

如果电机的编码器不提供索引信号、是否可以运行实验“使用 FCL 和 SFRA“的双轴电机控制?

此致、

Nantawat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 您必须进行一些更改才能在没有索引的情况下支持编码器、但电机控制 SDK 中没有此编码器的参考代码。