This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD1201RWBR/TPLD1201DGSR 编程检查表的申请

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527456/tpld1201-request-of-programming-spect-sheet-of-tpld1201rwbr-tpld1201dgsr

器件型号:TPLD1201

工具/软件:

尊敬的先生女士

我是 日本株式会社的 Hikaru Watanabe。

您是否可以向我们提供访问 TPLD1201RWBR/TPLD1201DGSR 闪存所需的编程规格表?

请注意、我们已经与您的公司签署了 NDA。

谢谢、此致。

渡边光  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hikaru-San,

    我们不为 TPLD1201 提供该功能。 现在唯一的方法是使用编程器。 我们会在路线图的稍后部分规划对未来器件的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert San、
    感谢您的留言。

    我们是一家日本器件编程器制造商、之所以能与我们取得联系、是因为我们的一位客户计划使用 TI 器件、并要求使用我们的编程器执行编程。

    鉴于这些背景、是否可以向我们提供描述此器件的 JTAG 编程方法的文档? 还是确实无法获得?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hikaru-San,

    遗憾的是、这是目前的器件限制、目前无法实现。