This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLB 在 biss-c、tformat、endat 应用中需要花费过多的周期

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527575/tms320f28p650dk-clb-take-too-many-cycles-in-biss-c-tformat-endat-application

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

尊敬的专家:

我的 KMM 海地人将 biss-c、tformat、endat lib 迁移到 F28P65。

他们发现、CLB 需要大约 2000-3000 个周期来执行数据接收、分析和传输。

有什么建议可以减少周期吗?

谢谢、

Leo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    这是自定义 CLB 配置吗? TI 解决方案?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    它是基于 F2837x 的 TI 解决方案。 客户端将其迁移到 28p65。

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、示例的名称是什么、它来自什么 SDK?