This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:DCSM 的 28P65 和 2800157 之间有何差异?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526203/tms320f28p650sh-what-are-the-differences-between-the-dcsm-of-28p65-and-2800157

器件型号:TMS320F28P650SH

工具/软件:

28P65 使用 DCSM 加密后、如果不进入等待引导模式、就无法连接到仿真器。 我使用的 CCS 版本为 20.1.1、12.8.0 和 12.8.1、不能连接任何版本。 但是、所有 2800157 都可以在加密后连接到仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的 DCSM 专家在下一个星期一之前就不工作、因此建议在他们退货后 1-2 天内予以回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您已使用 DCSM 保护闪存、则必须使用等待引导通过 JTAG 连接到器件。 您能否确认能够在使用等待引导模式时进行连接?

    是否使用 JTAGLOCK/JLM_ENABLE?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 JTAGLOCK/JLM_ENABLE。

    您是否使用了 JTAGLOCK / JLM_ENABLE?

    我将 2800157 的 BOOT 引脚更改为 0。 每次从闪存开始、都无法进入等待引导模式。 加密后、它仍然可以连接到芯片、这正是我想要的。

    但是、28P650 的 BOOT 引脚也更改为 0 后、永远无法再次连接。 所以我想知道它们之间的区别。 以及如何解决这种无法连接的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是年轻的、

    您可能在 F280015x 和 F28P65x 上保护了不同的存储器区域。 如果程序计数器当前位于不安全的存储器位置、您将能够连接到器件。  如果您实施了任何机制以从应用程序代码或通过 JTAG 解锁 DCSM、那么即使您未处于等待引导状态、这也允许您进行连接。

    谢谢您、

    Luke