This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:使用 DCSM 对引脚进行零引导配置后出现编程错误

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526783/tms320f28p650sk-programming-error-after-zero-boot-pin-configuration-with-dcsm

器件型号:TMS320F28P650SK

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

他们已成功测试如何在 LaunchPad 上使用 DCSM 配置零启动引脚。 然后、可以使用 JTAG 对器件进行编程、并从闪存在零引导引脚上执行。

然后、他们尝试在自己的 PCB 板上执行相同的操作、这是一个  以外部晶体作为时钟源的“全新“单元。

对相同 DCSM 文件进行编程后、它们何时尝试通过 JTAG 对新映像进行编程。 结果显示低于错误、无法对器件重新编程。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:执行 wr_pll.alg 时等待目标停止超时

C28xx_CPU1:写入 PLL 值时出错(闪存算法超时)。 操作已取消。

C28xx_CPU1:执行调试器复位并执行 Boot-ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的“Resume"按钮“按钮)按钮)、然后再擦除/加载闪存。 如果这样对成功执行闪存擦除/加载没有帮助、请检查复位原因 (RESC) 寄存器、NMI 影子标志 (NMISHDFLG) 寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。

C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

C28xx_CPU1:GEL:文件:d:\ti\empty_driverlib_project\cpu1_flash\empty_driverlib_project.out:load failed。

错误是否是因为不 使用等待引导导致 CPU 无法在新设备上执行闪存/RAM 中的垃圾(当它们中没有有效代码时)? 如果是,任何补救措施来解决?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    是否仅在使用 DCSM 时才看到此问题? 还是在没有 DCSM 设置的情况下出现相同的问题?

    谢谢您、

    Luke