This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:TMS320F280038C-Q1

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527148/tms320f280038c-q1-tms320f280038c-q1

器件型号:TMS320F280038C-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

在调试时、我遇到了问题、正在使用 C2000_38C。 首先、我可以进行调试、但在按下 RUN 时、调试器会继续断开连接。

我无法在表达式窗口中在调试器模式下调整电机、请尽快帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想澄清以下几点:

    • 应用程序未运行时、您是否能够连接到器件?
    • 调试器断开连接时是否给出任何错误消息?
    • 应用使用的任何 GPIO 是否与 JTAG 信号冲突?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    应用程序未运行时、我能够连接到设备。

    2.我附上了上面的屏幕截图。

    3.我认为不是!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prince:  

    1.当应用程序未运行时、我可以连接到设备。

    应用中的某个组件必须导致 JTAG 调试器断开连接。

    2.我附上了上面的屏幕截图。

    在屏幕截图中、调试窗口中会显示一条消息。 您能展开一下、让我知道它的含义吗?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很高兴听到您让它正常工作! 决议是什么?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我得到了解决的问题!!!