This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2958120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527920/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

你好。

我尝试将 LAUNCHXL-F28379D 连接到笔记本电脑、但出现了基本通信问题。

运行 Windows 11 Pro 64 位的笔记本电脑似乎没有正确安装必要的驱动程序来检测卡,当我将其插入 USB 端口.

我在版本 20.2.0.12_1.5.0 上安装了 CCS。

是否有任何方法可以验证卡与笔记本电脑之间的通信是否正常工作?

提前感谢您的答复。 

Emilio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    有一个专门用于 LaunchPad 的部分。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的快速响应。 
    是的。 我已经解决了主板和笔记本电脑 USB 端口之间的通信问题。
    您的帮助非常有帮助。

    此致、

    Emilio Olías Ruiz