This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:#1173-D 未知属性"noblocked"适用于 XbarRegs

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520689/tms320f28p650dk-1173-d-unknown-attribute-noblocked-for-xbarregs

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

在该线程 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346702/tms320f28p650dk-xbar_regs 之后、 C2000Ware 已更新、包括 f28p65_xbar.h 中的__attribute__((noblocked))、但在编译期间 会显示#1173-D 未知属性“noblocked"警告“警告:

用户已经提出了一个解决方案、但 该解决方案似乎并未包含在 C2000Ware 更新中。 如何解决此问题?

CCS 12.8.1

C2000Ware 5.04

编译器 22.6.1 LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    让我与专家核实并告知您。

    如果您在 SDK 中运行任何 c28 示例时遇到此问题、您能给我提供更多详细信息吗?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在自己的工程中遇到了这个问题、很遗憾我没有找到使用 XbarRegs 结构的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    您能否使用最新的 CCS v20.2 并在仍遇到此问题时进行检查。

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    如果您仍面临此问题、我们可以计划将其添加到即将发布的版本中。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    您是否也可以通过以下更改确认、是否能够解决该警告。  

    #ifdef CPU1
    #ifdef _TMS320C28XX__
    外部易失性结构 XBAR_REGS XbarRegs ___attribute__((noblocked));
    #endif
    #endif
    #ifdef _cplusplus
    }
    #endif                  /* extern “C"*/“*/

    #endif
    谢谢
    Aswin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不会使用  CCS v20.2、因为我们对工程太深入了、此时更改 IDE 对我们来说太重要了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    请查看最新发布的 C2000Ware SDK 5.05 版、如果您仍然遇到问题、请告诉我。

    谢谢

    Aswin