This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:Launchpad 意外复位

Guru**** 2936420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528652/f29h850tu-launchpad-resets-unexpectantly

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

我的 F29H85 LaunchPad 上会遇到随机复位。

  • 监视 XRSn 引脚会显示 XRSn 切换为低电平/高电平。
  • RESC 寄存器不显示原因。
  • 发生这种情况时、可以暂停 CPU。 复位后、调试窗口显示“Halt state removed due to reset“。 在 CPU 将“运行“之后。  
  • CPU 可以在发生时运行。 我已经用这个模糊的例子重现了这个问题。
  • 复位间隔时间各不相同。 有时它更频繁,有时更少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次离线调试、LP 引导模式开关设置为并行 GPIO 引导模式。 由于引导模式下使用的 GPIO 悬空、LP 表现出了这种不稳定行为。 通过将 LP 引导模式开关设置为闪存引导、问题已得到解决。 使用并行 GPIO 引导模式时、相应的 GPIO 必须连接到实际的主机器件。