This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:型号 TMS320F28377SZWTT 的外观问题

Guru**** 2949640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524941/tms320f28377s-appearance-issue-of-model-tms320f28377szwtt

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

型号 TMS320F28377SZWTT 的表面有一个模具。 您能否检查导致这种情况的原因以及它是否影响其使用? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请提供器件的顶部符号、我将联系我们的制造团队进行评估。 逻辑值。  另外、这似乎并不是 TI 的标准发货包件。  您从哪里获得这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是采样的样本。 上面的丝印标记已经贴好。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的困惑感到抱歉、LTC (YFC-3BC07XW 和 YFC-3BAQNPW ) 是否受褪色影响 ?还是仅受 YFC-3BAQNPW 影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们都有这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  我已派遣两个制造团队进行调查、但仍在等待结论。  我会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造团队确认外观正常、不表示存在质量或可靠性问题。