This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何在没有复位 CPU 和不加载代码的情况下调试电路板

Guru**** 2929740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524269/tms320f28386d-how-to-debug-the-boards-without-reset-cpu-and-without-loading-the-code

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

我们需要连接 CM 内核、而无需复位 CPU1 CPU2 和 CM。

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有文档详细说明了如何执行该操作的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有专家提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下连接 CM 内核是什么意思吗? 在不加载程序的情况下调试内核意味着什么?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 CM 内核意味着使用 XDS1000 或 XDS110 与 CM 内核连接、而无需复位 CM 内核。  

    我们只需要读取全局变量。 我们需要加载符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到一个工单、该工单要求删除目标配置文件中的所有 GEL 文件、然后启动。 它适用于 CM 内核、但连接 CPU2 后仍会发生复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。 因此、假设您通过外部引导模式或闪存引导、并且您只希望能够通过 JTAG 查看所有器件寄存器、而无需重新加载代码。 我需要自己在 CM Core 上测试、请帮助链接您所指的 TT、我将对此进行试验

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经想出了,谢谢.