This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:SRAM 访问延迟

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527431/tms320c28341-sram-access-latency

器件型号:TMS320C28341

工具/软件:

尊敬的支持团队:

只需快速确认即可。 当访问 L7 SRAM (1-WAIT) 时、延迟将为 2 个周期*(1/CPU 频率)。 这种理解是否正确?  

假设 CPU 正在运行 300MHz、则计算结果为 2 *(1/CPU 300MHz)= 6.6ns。  

谢谢、
Nakano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设 300MHz 正在运行 300MHz、那么计算将为 2 *(1/CPU)= 6.6ns。  [/报价]

    正确。

    Vivek Singh