This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:WDCR 上溢或向 WDCR[WDCHK]写入错误值的行为差异

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524281/tms320f280039-behavior-difference-for-wdcr-overflow-or-writing-the-incorrect-value-to-the-wdcr-wdchk

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

您好、专家

客户想要在应用程序代码中复位器件、他们会停止写入 WDKEY、以便 WDCR 溢出、但是只有 2/3 的机会器件发生复位、1/3 的机会器件不复位。

然后、他们尝试将错误的值写入 WDCR[WDCHK]位、这可能会 100%导致器件发生复位。

想知道为什么 WDCR 溢出存在差异或向 WDCR[WDCHK]写入错误的值? 如何通过 WDCR 溢出使器件 100%复位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tery:  

    很抱歉、回复延迟。  

    在这两种情况下、复位行为应该相同。 客户如何知道 WDCR 溢出未发生时间重置? 他们是否检查了 WDDIS 位以确保它在未发生复位时不会被禁用?

    此致、

    Vivek Singh