This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接管理器配置

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526933/tms320f28388d-connectivity-manager-configuration

器件型号:TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、先生、

我在 一个新项目中使用的是 TMS320F28388D 控制器。

我对此控制器有以下查询。

1.使用中的器件支持接头时  C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\device_support\f2838x\common\include 在 CM 内核中、对于不同的模块配置、它不受支持。

对于 CM 内核配置、只能通过进行  driverlib_cm 定义的 函数。 如何使用配置不同模块  f2838x_globalvariabledefs.C 我用于 CPU-1 和 CPU-2 的段??

预定义符号的用途是什么 CM_Core 。 内核 1 的基准如下所示。

我无法对 CM 内核使用 EALLOW 和 EDIS。

5.一些.cmd 文件与类似  f2838x_headers_nonBIOS_CPU1 和.asm 类似  f2838x_usdelay 和  f2838x_codestartbranch 无法在 CM_Core 中访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“497303" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526933/tms320f28388d-connectivity-manager-configuration

    我无法对 CM 内核使用 EALLOW 和 EDIS。

    5.一些.cmd 文件与类似  f2838x_headers_nonBIOS_CPU1 和.asm 类似  f2838x_usdelay 和  f2838x_codestartbranch 无法在 CM_Core 中访问。

    [/报价]

    这些特定于 C28x CPU、将不在 M4 上工作。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.对于 CM 内核配置、只能通过进行  driverlib_cm 定义的 函数。 如何使用配置不同模块  f2838x_globalvariabledefs.C 我用于 CPU-1 和 CPU-2 的数据段??

    如果您尝试使用位字段实现、则需要添加必要的包含路径以获得器件支持。 请参阅以下资源、了解如何将位字段与 driverlib 组合。

    C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f2838x\docsF2838x_FRM_EX_UG.pdf  

    有关如何添加对位字段的支持、请参阅第 2.4 节。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402204/tms320f280039c-migrating-bitfield-and-driverlib-methods 

    此致、

    Ozino