This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650 看门狗复位期间的 CLB 行为

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525717/tms320f28p650dk-clb-behavior-during-watchdog-reset-on-tms320f28p650

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用设计一个应用 TMS320F28P650D 、我遇到的情况是 看门狗复位 复位。 我想了解看门狗复位对的影响 CLB(可配置逻辑块)

我的具体问题是:

  1. 看门狗复位后、CLB 逻辑/配置会发生什么情况?

  2. CLB 是由引导过程自动重新初始化、还是需要在应用程序初始化中手动重新配置?

  3. 看门狗复位是否影响 CLB?

非常感谢您提供任何见解或文档参考。

提前感谢、

Ranjith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ranjith、

    我们的 CLB 专家将在下一个星期一之前不在办公室、请预计他们返回后 1-2 天给予回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    1.我不认为这是在 TRM 中记录的,我将尝试在我这边设置一个测试案例来观察这一点。

    2.引导过程是什么意思? 您是否参考了应用代码中的初始化过程? 重复初始化过程后、应恢复 CLB 行为。

    3.我将测试器件复位是否擦除 CLB 配置。 无论哪种方式、当重复初始化过程时、我都希望您的 CLB 配置被中断。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    我与其他 CLB 专家讨论了这一点、因为 GLOBAL_EN 位将被清零、所以在看门狗复位后需要重新初始化 CLB。 当 GLOBAL_EN 位清零时、将发生以下情况:

    • 电芯逻辑复位
    • FSM 状态会被复位
    • AOC 复位
    • 计数器已停止
    • HLC 暂停
    • 输出进行门控

    谢谢您、

    Luke