This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:设置 CM 时钟时 Sysconfig 1.24.0 错误

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526028/tms320f28386s-sysconfig-1-24-0-error-with-setting-cm-clock

部件号:TMS320F28386S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

晚上好!

我在 SysConfig 中发现问题。

当我为 TMS230F2838x 器件配置时钟树、并将 AUXPLL 设置为 250MHz 并使用/2 分频器从中获得 CM 时钟时、此分频器将被忽略。

device.c 中的代码为 alwais

//
//将 CMCLK 设置为使用 AUXPLL 作为时钟源、并设置
//时钟分频器设置为 1。
//
SysCtl_setCMClk (SysCtl_CMCLKOUT_DIV_1、SysCtl_SOURCE_AUXPLL);

这与 SysConfig 中的分频器设置无关。

我看到问题是 CM 的时钟源是 AUXPLLRAWCLK、而不是经过分频的 AUXPLLCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以确认您发现了一个错误。

    SysCtl_setCMClk () 函数调用已硬编码、无论时钟树工具的配置如何、均始终除以 1 并使用 AUXPLL 时钟源。 我将在 8 月的下一个 SysConfig 版本中解决此问题。   

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了、所以我将 AUX PLL 原始 CLK 设置为 125MHz、将 AUX PLL CLK 设置为相同的值、并且没有分频器。

    我想知道下一个 SysConfig 是否也支持 CM 内核)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、没有在多核 SysConfig 中支持 CM 工程的计划。 很高兴您仍然能够让时钟源正常工作。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 的第二个令人失望的消息。

    第一个问题是关于停止支持传统 CCS (12.x)。 我们无法使用 CCS 20、因为我们的所有工作流程都基于 Eclipse、而 CCS 20 基于 Eclipse 的明显偏斜版本(我想 Theya)、我们无法使用该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 CCS Eclipse 上遇到任何问题、我们将继续在 E2E 上提供支持。 我们还计划保持与 v12 的向后兼容性。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、CCS 12 中有一个关于调试 C2000 的重要问题。 这是 在这个主题中讨论的,最后一条消息是准确的  

    Since CCS Eclipse (and the graph view it comes with) is no longer supported, it is unlikely that this issue will be fixed.

    是否可以修复它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为我不能提供任何权变措施。 我最好的建议是使用具有工作图形视图的旧版稳定 CCS。

    我们还计划与 v12 保持向后兼容性。  [/报价]

    为了澄清:我这样说时、我的意思是未来的 C2000Ware SDK 版本应该可以在 CCS Eclipse 上工作、但不会像 CCS v20 那样经过全面的测试。 对此造成的不便、我再次表示歉意。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 遗憾的是、C2000 上没有图形问题的最新 CCS 版本是 v9、

    无论如何,我使用一个变通办法,打开一些整数的图形视图,然后在图形属性对话框中输入所需的信息。 它不是很方便,但工作. 很高兴、如果我不关闭图形视图、可以继续使用它们。