This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLB SysConfig 输出 LUT 运行时修改

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525740/tms320f28p650dk-clb-sysconfig-output-lut-runtime-modification

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

这可参考使用 CLB SysConfig 工具为我们的一个状态机生成自定义脉冲模式的设计。

在其中一个逻辑块设计中、输出查找表 5 绑定了采用输入 0 和输入 1 的逻辑方程。 我想在运行时根据应用逻辑修改此公式、即 根据应用逻辑选择输入 0 或(输入 0 和输入 1)。 请告诉我是否有修改方法。 我尝试过其他方法、例如分配 FSM 的输出、但它会给出错误的结果。

尽管看起来很简单、但我无法通过 API 访问 Output LUT 的各个输入。 非常感谢就此提供任何建议/帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的 CLB 专家将在下一个星期一之前不在办公室、请预计他们返回后 1-2 天给予回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    如果您想要在运行时由软件控制的 CLB 行为、我建议根据 GPREG CLB 输入的值将 CLB 设置为具有不同的行为。 例如、您可以让 CLB INPUT 3 由 GPREG 控制、然后在运行时代码中修改 GPREG 位 3。 然后、您的 CLB 配置会将 INPUT 3 的值合并到其逻辑中。

    谢谢您、

    Luke