This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:使用此控制器测量 PWM 信号

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527385/tms320f28p659dk-q1-to-measure-pwm-signals-using-this-controller

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们需要验证总共 10 个 PWM 信号。 CAN TMS320F28P659DK-Q1 控制器来实现该目的?

如果是、请建议应使用哪些引脚来连接这些 PWM 信号以进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是:  

    验证总共 10 个 PWM 信号

    如果您要捕获占空比、PWM 信号的周期以进行实时验证、您可以在 MCU 中使用 ECAP 模块。

    ECAP 可以通过输入 XBar 获取任何 GPIO 输入、并将其用于测量所选 GPIO 上 PWM 信号的详细信息

    谢谢