This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:请求提供有关 TMS320F28375D ROM 区域数据编程的规格表

Guru**** 2798505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511510/tms320f28375d-request-for-specification-sheet-regarding-data-programming-to-rom-area-of-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:

尊敬的先生或女士

我叫 Hikaru Watanabe。

我们公司是一家位于日本的 ROM Writer(设备编程器)制造商。

我们的一个客户已申请使用我们的器件编程器将数据编程到 TMS320F28375D 器件的 ROM 区域中。

那么、我们想请问您是否可以提供与数据写入相关的规格表、因为这些详细信息不包含在通用数据表中。

我们知道这可能涉及机密信息、因此我们也想讨论签署 NDA 的可能性。 如果可能、请向您日本办事处的相应联系人介绍一下我们吗?

我们非常感谢您的考虑。

此致、

Hikaru Watanabe/Minato Advanced Technologies Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hikaru Watanabe、

    感谢您的查询。 请联系您当地的现场应用工程师 (FAE)、讨论是否可能签订 NDA。  

     此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的支持、我们与您日本办事处的 Ishii 先生取得了联系、并成功完成了 NDA。

    准备好后、我们想请查阅介绍如何访问以下器件 ROM 存储器的编程规格表。

    TMS320F28375D


    您是否可以提供此信息?

    谢谢您、

    此致、

    渡边光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Allison

    感谢您的支持、我们与您日本办事处的 Ishii 先生取得了联系、并成功完成了 NDA。

    准备好后、我们想请查阅介绍如何访问以下器件 ROM 存储器的编程规格表。

    TMS320F28375D


    您是否可以提供此信息?

    谢谢你。

    渡边光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hikaru:

    目前正在通过电子邮件对此进行讨论。 正如我在 TI 的电子邮件主题和山口先生中提到的、我们的团队正在寻求一些澄清信息:  

    为了进行澄清、当您提到“ROM"时“时、您指的是 F2837xD 闪存吗? 您是否尝试为该器件编译闪存编程器? 如果是、我们可以与您分享一些 JTAG 配套资料和资源。 我们正在准备内容以供安全下载 — 当内容准备就绪时,我可以将其发送给您。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的澄清。

    是的、我们指的是 F2837xD 的闪存。
    对与山口先生的问题重叠表示歉意。
    请将与 JTAG 相关的文档与我们分享、我们不胜感激。

    谢谢你。

    此致、
    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hikaru:

    完全不用担心! 感谢您的澄清。 我将通过电子邮件与山口先生联系、了解如何访问 JTAG 内容。 如果您也想让我添加到线程中、请告诉我、我可以这样做。

    此致、

    Allison