This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:用于在 2025 年构建 CCS 3.3 项目的选项

Guru**** 2936820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524020/ccstudio3-options-to-build-a-ccs-3-3-project-in-2025

器件型号:CCSTUDIO3

工具/软件:

我的理解是 CCS 3.3 只能在 Windows XP(或更低版本)上运行。  如果我有一个使用 CCS 3.3 编译和测试的旧工程、我想更改代码。  

要在 Windows 11 等现代操作系统上运行、我必须获得哪些选项才能使 CCS 3.3?   

如果我在 Windows 11 上安装 VM、我不确定 USB 探头是否仍然可以工作。

Docker 之类的容器是否比此应用程序中的 VM 更好?

谢谢、

Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    是否有任何理由想要运行 CCS 3.3? 您能否下载我们最新版本的 CCS 20? 开发代码时使用的是什么器件?

    下面是一个文档链接、其中包含有关在 Windows10 上运行 CCS v3.3 的更多信息。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU 是 TMS320F2812、工程旧、软件在 CCS 3.3 上经过全面测试。  我们确实尝试了让工程在较新版本的 CCS 上运行、但由于 CCS 工程中的闪存已满、因此我们永远无法使工程正常工作并编译代码以适应闪存。  

    我正在使用 Microsoft 工具“Disk2vhd"创建“创建旧 XP PC 的映像、然后在 VM 中运行该“映像“。  我希望这是可行的、但我问是否有更好的方法。

    Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我明白。 感谢您提供详细信息。 之前共享的链接适用于 Windows 10 安装程序、应该适用于 Windows 11。 您能否确认是否能够完成设置?

    下面是一个论坛帖子的链接、其中包含有关安装的更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226764/ccstudio3-ccs-v3-3-ide-or-compiler-download/4633704?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ccs%25203%2520download#4633704 

    如果您还有其他问题、请告诉我们。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我的计划是使用 XP 创建一个虚拟机并运行 CCS 3.3。

    Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    您是否能够尝试前面步骤中的步骤以查看它是否在 Windows 11 中工作?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我尝试基于具有 CCS 3.3 和 Windows XP 的旧 PC 创建 VM。  对于虚拟机、我想使用 Windows 11 在 HyperV 下运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白。 我将继续、关闭这篇帖子。 如果您需要进一步的帮助、请随时创建新帖子。