This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:修改闪存数据需要太长的时间

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529607/tms320f28p650sh-flashapi-modify-flash-data-takes-too-long-time

器件型号:TMS320F28P650SH

工具/软件:

尊敬的专家:

当使用 flashboard 修改闪存中的数据时、我们发现它需要很长的时间等待、直到完成返回到主任务、大约需要几秒钟。 我们方面的关键需求是存储一些采样数据、并在系统运行时存储空间已满时擦除数据。 我们希望缩短 flashapi_这样 做的时间、是否有任何解决方案或相关应用手册?

我们不需要 LFU、只需要缩短等待时间。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供更多有关您如何编写数据的详细信息?

    此致。

    Rajeshwary