This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:双 CPU 时钟异步。 在运行时内

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529830/tms320f28p650dk-dual-cpus-clock-async-in-run-time

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

他们运行的是带和不带 SysConfig 的引导式双核示例。

在没有 SysConfig 示例的中、我们在这里添加了同步 CPU 行。

IPC_SYNC (IPC_CPU1_L_CPU2_R、IPC_SYNC);

IPC_SYNC (IPC_CPU2_L_CPU1_R、IPC_SYNC);

我们可以看到两个 CPU 的 GPIO 在最初正确同步时单独切换(两个 CPU 具有相同的频率设置)。 但是、随着时间的推移、它会缓慢地异步 (SysConfig 的示例没有此类异步。 事件)  

不确定是否遗漏了任何配置来 正确同步双 CPU。

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    您能否确认两个示例是否都在生成 Samy 代码? SysConfig 示例中也应包含 IPC_SYNC。 您能否确认您是否可以轻松复制您描述的情况。 多长时间后、您才会观察到切换变为异步状态?

    此致、

    Ozino