This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:无法正常调用 CLA。 在 CLA 的调试接口中加载符号后、会显示"没有定义符号"。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529829/tms320f28p650dk-the-cla-cannot-be-called-normally-after-loading-symbols-in-the-debug-interface-for-cla-it-shows-no-symbols-are-defined

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

您好、

调试 CPU 程序时、点击“connect target CLA1“并加载.out 文件、该文件显示“No symbols are defined“。 然后点击“run",“,CLA、CLA 程序在 0x08000 处停止。 再次点击“Run",“,它、它会在 0x08004 处停止。

这可能是什么原因? 检查存储器、CLA 程序正确放置在专用 RAMLS9_CLA 地址 0x06000 中。 程序中还添加了偏移地址 0x1E0000。

此致、

林浩南