This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:XTAL CL1/CL2 计算问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527504/tms320f280039c-xtal-cl1-cl2-calculate-question

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的 Champs:

选择磁性元件  6.12.3.4.4 如何选择晶体 它说:

3.检查晶体制造商的负载电容要求是否在 6 pF 和 12 pF 之间(根据 20MHz 的规格)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f280039-q1.pdf?ts = 1750045762268&ref_url=https:%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-cn%252FTMS320F280039-Q1

因此、我认为 CL 的 建议值为 6pF 至 12pF、客户选择 10pF。

CL =[CL1]/2 +杂散

如果我们 认为 Cstraight=5pF、则 CL1 将为 10pF、但数据表要求 CL1 的值为 12pF 至 24pF。

如果 CL 选择 6pF、则为 CL1 计算出的结果为 2pF、但仍超出规格要求。

那么、我们应该如何向客户解释 6-12pF 的 CL 要求和 12-24pF 的 CL1 要求之间的冲突?

客户应如何选择 CL/CL1/CL2 的价值?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    在规格中、有两个 CL 值、具体取决于晶体的最大 ESR。  对于 20MHz、如果最大 ESR 为 45 欧姆、则晶体负载电容 CL 约为 6pF;如果最大 ESR 为 12pF、则 CL 约为 12pF。  如果客户假定杂散为 5pF、则对于最大 ESR 为 45 Ω 的晶体、CL1=CL2=2pF。  对于最大 ESR 为 45 Ω 的晶体、这将满足 6pF 的总负载电容要求、其中 CL =((2pF)*(2pF))/(2pF + 2pF)+ 5pF = 6pF。  如果晶体的最大 ESR 为 50 Ω、则 CL1=CL2=14pF。  在这种情况下 、CL =((14pF)*(14pF))/(14pF+14pF)+ 5pF = 12pF。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    但在数据表中、它还需要如下所示的 CL1 和 CL2 值。 2pF 不在该范围内。 如果最大 ESR 为 45 Ω、客户是否应该使用 2pF CL1 和 CL2?

    客户应如何选择 CL1? 目前、如果 CL 范围为 6pF 至 12pF、则计算出的 CL1 范围为 2pF 至 12pF。 客户应该使用计算值 (2pF 至 12pF) 还是数据表中指定的值 (12pF 至 24pF)?

    CL 大约为 12pF(如果最大 ESR 为 12pF
    )

    我认为这个应该是最大 ESR 为 50 欧姆?

    谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    是的、以下陈述应为(抱歉更正了拼写错误):

    如果最大 ESR 为 50 Ω、则 CL 约为 12pF。

    CL 是晶体看到的总负载电容、因此包括杂散电容以及 X1 和 X2 引脚上的实际电容。  在上面突出显示的示例中、CL = 6pF(即 CL1=CL2=12pF、包括杂散电容以获得 6pF 的总串联电容)、X1 和 X2 处的负载电容应为 2pF、以满足公式。  我一开始有点困惑、但将 CL 视为总负载电容、这是考虑到 X1/X2 为实际元件添加的电容和 5pF 杂散后的结果。

    此致、

    Joseph