This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D:如何从 SD 卡读取数据

Guru**** 2936570 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528465/tms320f28379d-tms320f28379d-how-to-read-data-from-a-sd-card

部件号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

工具/软件:

您好:

我正在使用 LAUNCHXL-F28379D、具体而言、我希望使用 SPI 在 Micro SD 卡中的文本文件上读取/写入数据、因此无法找到此用例的任何示例。  任何人都可以共享此用例的示例目录吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然没有 F2837xD 的示例、但您可以参阅上的示例  [C2000 C2000]\driverlib\f28003x\examples\sdspi Ware_Installation。 为电路板移植该示例时、只需要更改特定于器件的配置(初始化和引脚,FATFS 库文件等)。

    此致、

    Arnav