This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:锁步示例代码

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528738/tms320f28p650dk-lockstep-example-code

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

根据我的理解、只能在 CPU2 上启用锁步。  这是正确的吗?

是否有任何针对这些处理器使用锁步的示例代码或示例项目?

是否可以在 syscfg 中启用锁步?  我在那里看不到它,但我可能需要做一些其他的事情来使它出现。

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 是的、锁步仅适用于 CPU2、不适用于 CPU1
    • 有一个与 CPU2 锁步运行的影子 CPU2

    c2000ware 中的诊断库包含 LCM 测试示例和您可以使用的函数。

    C2000Ware_5_05_00_00\libraries\diagnostic\f28p65x\source — 这包含 LCM 源文件 stl_LCM

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 — 没有示例工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一个测试应用示例、其中包括 LCM - C2000Ware_5_05_00_00\libraries\diagnostic\f28p65x\examples\test_application

    谢谢