This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:是否提供 C2000 编译器的动态链接版本?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529194/c2000-cgt-is-a-dynamically-linked-version-of-the-c2000-compiler-available

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:

我们将 C2000 编译器用于多个工程。  我们一直在探索一些用于生成软件物料清单 (SBOM) 的工具、这些工具基本上监视编译器并记录所有打开的文件、因为它在工作时会打开、以便在特定二进制文件中包含所有文件/库的“预定义“列表。
一家工具供应商告知我们、他们的流程不适用于 C2000、因为 C2000 是一个静态链接的编译器、而不是动态链接的编译器。  我的问题是: TI 是否有动态链接版本的 C2000 编译器?  是否可以获得一个版本?
谢谢、
Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有 C2000 编译器的动态链接版本?

    很遗憾、不会

    谢谢。此致、

    -乔治