This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037-Q1:PMIC 兼容性

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528102/tms320f280037-q1-pmic-compatibility

器件型号:TMS320F280037-Q1

工具/软件:

我们正在使用另一家公司的 PMIC、我们正在检查兼容性、能否对以下内容发表评论?

对于上电序列:

如果压摆率超过指定的 8mV/us、ESD 保护可以激活、您能否提供有关此保护的详细信息(UC 会发生什么情况)?

如果压摆率比指定的 100mV/us 慢、唯一的影响是 XRSn 切换、这不会影响微控制器、只会影响连接到 XRSn 的器件、对吗?

对于断电序列:

与上电是否具有相同的效果? 如果没有、您能否提供比指定压摆率更快、更慢的详细信息?

参见图 6-9。 内部 VREG 上电序列、右侧(下降沿)表示当电源断电、监控器被释放、然后微下拉复位时会发生什么情况、这是正确的吗? 可以在无电源的情况下复位微下拉吗?  它是否仅在电压变为 0 时的某个电压范围内? 您有详细信息吗?

检查兼容性的任何其他关键参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果压摆率快于指定的 8mV/us、ESD 保护可以激活、您能否提供有关此保护的详细信息(UC 会发生什么情况)?

    ESD 保护二极管可防止引脚上出现过压/欠压情况而损坏器件。  如果压摆率快于建议的速率、则可能会导致二极管导通(将引脚短接至 VDDIO 或 VSS)、从而可能导致器件损坏。  我会取表面值、确保不违反最大压摆率。

    如果压摆率比指定的 100mV/us 慢、唯一的影响是 XRSn 切换、这不会影响微控制器、只会影响连接到 XRSn 的器件、对吗?

    正确、在这些条件下、器件本身绝不会执行任何会影响系统的功能代码。  如果 XRSn 引脚连接到其他 IC(XRSn 是开漏配置)、则取决于在这很重要的情况下它们如何要求控制自己的 XRSn 信号。

    查看图 6-9。 内部 VREG 上电序列、右侧(下降沿)表示当电源断电、监控器被释放、然后微下拉复位时会发生什么情况、这是正确的吗? 可以在无电源的情况下复位微下拉吗?  它是否仅在电压变为 0 时的某个电压范围内? 您有详细信息吗?

    正确的是、一旦我们超过比较阈值、器件就会将 XRSn 拉至低电平有效、使器件进入复位状态。  这些阈值的配置方式是、如果 VDDIO 电压导致器件超出规格运行(因此对于系统未定义)、则这些阈值不允许器件退出复位。  

    在~0.7V 的时候、芯片会停止将其驱动为 0V、 但此时器件上的任何晶体管都不会“开启“、因此器件无论如何都不会运行。

    最后、我假设您使用片上 LDO 作为 1.2V 电源;VREGENZ = 0(或永久启用的其中一种型号)。  

    如果您自行提供 1.2V (VREGENZ =1)、片上 PMM 不会以与 VDDIO 相同的精度监控该电源、 因此您必须依靠 VDDIO/XRSn 之间的已知关系来保证 1.2V 电源在 VDD 释放时处于规格范围内、或者为 VDD 添加一个外部监控器。

    此致、

    Matthew