This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:关于 TMS320F28386D DSP CM 内核中的 CMNMIWDRSTn 问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528798/tms320f28386d-q1-about-cmnmiwdrstn-issue-in-tms320f28386d-dsp-cm-core

器件型号:TMS320F28386D-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

如标题中所述、当我们的 产品应用于客户的车辆时、DSP 的 CM 内核会遇到 CMNMIWDRSTn 问题。 这是离散概率事件。 发生问题时、DSP 的 CM 内核停止工作。

DSP CM 内核主要用于激光雷达的 CANFD 通信和基于 I2C 的激光雷达温度监控。

我们采用连接调试器的方法从有问题的产品中下载每个 DSP 内核的寄存器/闪存/RAM 数据、然后对有问题的产品和正常产品的数据进行比较分析。 发现的一些问题如下:

1. CM 内核复位、CMTOCPU1IPCBOOTSTS 寄存器为 0x8、此时会显示“等待 CPU1 设置 CPU1TOCMIPCFLG0 以允许 CM 开始引导“。

设置了 CM_STATUS_INT_FLG 寄存器的 CMNMIWDRST 位。

  

设置了 CMRESC 寄存器的 CMNMIWDRSTn 位。

 

设置了 CMNMISHDWFLG 寄存器的 FLUNCERR 位。

  

总之、该问题由闪存不可纠正的错误引起、这是一个概率事件。 我们很难抓住它。 有关此问题的可能原因以及我们接下来应该做什么、我们希望咨询 TI 的技术专家。

 已删除。

随附的文件中包含已下载的有问题产品和普通产品的寄存器/闪存/RAM 数据、以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek 正在通过电子邮件处理此问题