This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 F28377S CCS SysConfig 中的死区设置的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530108/tms320f28377s-question-about-dead-band-settings-in-ccs-sysconfig-for-f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在处理一个使用 F28377S 的项目、正在使用 CCS SysConfig 配置 ePWM。
我对有几个问题 死区 设置。

  1. 在 SysConfig 中、有类似的选项 高电平有效 、 低电平有效 、 高电平有效互补 、和 低电平有效互补 。
    →您能解释一下每种模式的作用以及在什么情况下应使用每种模式吗?

  2. 我注意到了这一点 低电平有效 、EPWMA 和 EPWMB 信号似乎具有相同的极性。
    →在这种模式下不应该反转它们? 还是 EPWMB 只是一个不应使用的硬件生成的信号?

  3. 我在电路中仅使用 EPWMA、但我想确认这些设置是仅影响 EPWMA、还是同时影响 A 和 B 通道。

  4. 此外、还执行了 死区极性设置 对上升沿和下降沿都有影响、或者是否有单独的控制?

请提供任何澄清或文档链接。 提前感谢您!

此致、
朴灿雄