This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU1 引导和 CPU2 引导

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530154/tms320f28p650dk-cpu1-boot-and-cpu2-boot

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 TMS320F28P650D 双核器件并希望实现 SCI 引导模式 适用于这两种情况 CPU1 和 CPU2  处理内核。

我的问题是:

  1. 对于这两个器件、建议执行哪些步骤来启动 SCI 引导 CPU1 和 CPU2  处理内核?

  2. 两个内核都可以通过 SCI 独立引导、还是一个内核需要引导另一个内核?

  3. SDK 中是否有演示双核 SCI 引导的参考序列或示例代码?

  4. 双核 SCI 引导是否需要任何特定的引导模式引脚设置或存储器配置?

  5. 如果通过 SCI 以两个内核为目标、引导加载程序映像应该如何结构?

  6. 在哪里可以为 CPU1 和 CPU2 设置引导模式?

非常感谢任何指导、文档链接或示例项目。

提前感谢!