This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TI Designs:TIDM-1000、什么是“ZRO CLR“、"CAU Set"和"CAD TGL"?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520473/tidm-1000-ti-designs-tidm-1000-what-are-zro-clr-cau-set-and-cad-tgl

器件型号:TIDM-1000

工具/软件:

在参考设计“TI Designs:TIDM-1000“中、 “ZRO CLR“、“CAU Set“和 “CAD TGL“代表什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    ZRO CLR、CAU SET、CAD TGL、 请参阅 ZRO 事件时发生的 PWM 操作、计数器比较 A 递增/递减事件。

    ZRO CLR:表示 ZRO 事件时的“清除 PWM“。 基本上、当 TBCTR 达到 0 时、将 PWM 设置为低电平 (0V)。

    CaU Set:表示在计数器比较 A 递增事件上将 PWM 输出设置为高电平。

    CAD TGL:表示在比较递减事件的计数器上切换 PWM 输出。

    此致、

    Ryan Ma