This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:不适用

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530371/launchxl-f28p55x-na

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具/软件:

我一直在尝试从 C2000 软件加载示例工程。 特别是 LED 闪烁工程、当我加载它时、会出现错误。 一个程序甚至不给我加载选项。 我将编译工程、但随后显示没有可加载的工程。 由于我遵循 TI 手册、目标配置和预定义符号是正确的。 但出于某种原因、我一直遇到问题。 尽快需要帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyekachi:

    您能否发送加载程序时看到的错误的屏幕截图? 您还使用的是 LAUNCHXL-F28P55X 电路板的哪个版本? 根据版本、您需要在工程变量中指定 REVID、才能使代码正常运行?

    这适用于 RAM 构建。 对于闪存构建、这应该不是问题。 因此、也许您可以从运行工程的闪存版本开始、以确保硬件正常工作

    此致、

    彼得