This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:询问 LAUNCHXL-F28379D 的 TIDA-01527 示例代码。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01527, TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528388/launchxl-f28379d-ask-a-tida-01527-example-code-for-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-01527TIDM-02014

工具/软件:

对于 TIDA-01527、 我可以在 TIDCEL0 代码示例或演示| TI.com 中找到 F2806x 系列的示例代码

您能分享 F28379D 产品的示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我是此设计的作者。 但是、我从未将它用于 28379D。 因此、不存在此器件的示例代码。

    我认为、最好的起点是使用  TIDM-02014 中更高级的代码  、在该代码中、我们重复使用了此设计。  

    此致、Jiri Panacek