This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:DSP 板损坏

Guru**** 2933700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528373/tmdscncd28379d-dsp-board-damaged

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具/软件:

“连接到目标时出错:
(错误–2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。

当我尝试转储代码时出现此错误、当我打开电路板时、LD1、LD2 和 LD3 也未亮起。 那么 IC 看起来有点过热。

我已确保设备已通电、并且以前工作正常。

如何找到损坏的零部件并逐步进行更换?

谢谢、

Allen