This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:回顾传递函数和波特图

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531000/tidm-02008-review-of-transfer-function-and-bode-plot

器件型号:TIDM-02008
主题:SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、先生、

我们已经 通过状态空间分析使用 3.3kW 充电器参考设计计算了图腾柱 PFC 的传递函数。 在此基础上、我们还设计了补偿器并生成了相应的波特图。

我使用 MATLAB 和通过 Google 提供的在线工具生成了波特响应。 不过、我观察到两者的相位图存在差异。 此外、从补偿器设计中获得的相位图看起来与预期或理想结果不同。 我 还向受控体添加了一个 II 型补偿器。

我们衷心感谢您在以下方面提供的帮助:

  • 验证我们在计算传递函数时所遵循的步骤、

  • 查看波特图和补偿器设计、和

  • 帮助我们了解观察到的差异的原因。

如果可能、如果您能分享与使用 MATLAB 进行波特图分析和补偿器设计相关的任何视频教程、那将会非常有用。  

前 3 个图像是图腾柱的传递函数计算。

然后在 MATLAB 获得的波特图之后

最后一个是通过在线谷歌软件获得的波特图。

最后一幅图像是补偿器设计后的系统波特图。

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    我可能无法评论您的设计步骤。 但一般来说、我们会使用标准仿真工具(如 MATLAB)进行波特分析。 我想不到任何使用 MATLAB 设计补偿器的标准视频。

    我还建议 试用 用户指南中提到的 SFRA 和补偿器设计工具。

    谢谢

    Srikanth