This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 电气规格

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530496/tms320f28379d-adc-electrical-specification

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我当时正在为 F28379D 开发 ADC 信号调节电路。 在查看数据表时、我在 16 位模式下实现了 Csh = 16.5pF 且 Ron 等于 700 欧姆。   。

但当我下载 TI 制造的模型时、我发现模型有所不同。 我在这里遗漏了什么吗?  

这里的 Csh 似乎为 32.5pF、也是 Ron = 425 Ω。 但数据表中指定 Ron = 700 Ω。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅器件数据表中指定的规格。