This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:速度环路 PI 控制器调优

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530531/instaspin-bldc-speed-loop-pi-controller-tuning

部件号:INSTASPIN-BLDC

工具/软件:

在用户手册 SPRUHJ1I 的第 11 章“调整 PI 调节器“中、我想知道我们是否有一个平行形式的 PI 控制器和一个摩擦分量也包含在传递函数 (1/JS + B) 中、那么我们如何找到速度环路的增益? 您能帮助我理解一下吗? 我非常感谢任何指导或澄清。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您上面提到的用户指南中所示。 可以根据电机参数计算速度和电流环路调节器的增益、但仍需要根据系统调整这些增益。 您可以在用户指南中找到公式和更多详细信息、也可以在一些技术网站上找到详细说明。 采用不同算法的电机控制环路的技术背景是相同的。