This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:需要帮助通过 EVB-LAN9252-SPI 和 F28379D 实现 EtherCAT

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529454/launchxl-f28379d-need-help-implementing-ethercat-with-evb-lan9252-spi-and-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

我是初学者、我想实现通过 EtherCAT 主站控制的简单闪烁、我尝试挖掘一些资源、但我找到的 ti 示例适用于 ET1100。 我是否需要手动移植实现? 还是有另一种方式? P.S. I 已经拥有 SSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有理由将 LAUNCHXL-F28379D 用于 etherCAT?  

    我们现在有了 F28p65X 器件、该器件支持不带  ET1100 的 etherCAT。 这会产生更便宜的解决方案。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、目前唯一可用的器件都是这两种器件、因此我需要使用这两种器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      在新设计中、我们无法支持 LAUNCHXL-F28379D 的 etherCAT。 用于 launchpad 的 ET1100 Booster Pack 是一种古老的利基设计、我们再也没有人支持它了。 您需要参考现有的在线资源和旧的 E2E 主题。

    我强烈建议您使用 F2838x 或 F28P65X MCU。  F28P65X LaunchPad 价格相对较低、您不需要任何其他 EVM 即可使用 etherCAT。

    此致、

    Ben Collier