This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:我对 I2C 速度有疑问。

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531232/tms320f280049-i-have-a-question-about-i2c-speed

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:

你好。

有信息表明 TMS320F280049 的 I2C 速度仅在快速模式下受支持、但我想知道是否不支持快速+模式。

当我将 I2C 速度设置为 625kHz 并查看运行的波形时、我能够测量到 I2C 时钟是以 625kHz 的频率输出的。

清楚地说明不支持高速模式、但我想知道这是否意味着可以使用快速+模式 (~1MHz)、但如果可能、不应使用该模式。

或者、我想知道它是否已升级、但数据表内容未修改。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C2000 I2C 官方支持高达快速模式 (400kHz)。 虽然您观察到在 625 kHz 频率下运行、但正式不支持快速+模式 (1MHz)、建议避免使用超出官方支持模式的速度、因为不能保证这些模式在所有运行条件、温度范围和生产单元中都能可靠地工作。

    此致、

    Aishwarya