This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关使用死区的 ePWM 波形的查询。

Guru**** 2573595 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530837/tms320f28377d-inquiry-about-epwm-waveform-using-deadband

器件型号:TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TMS320F28377D。

他们希望使用 ePWM 获得如下波形。

使用死区可以获得以下波形

它是 TI C2000 的首款产品。 请详细说明。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用死区子模块实现所需的 PWM。 请参阅 C2000Ware 中的 ePMW EX8 以进行软件开发: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\epwm\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    他们回顾了 ePWM EX8 示例、但没有获得所需的波形。

    他们需要一个通过下降沿死区减少的波形。  

    请再次检查

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果需要下降沿延迟、他们可以按照针对上升沿延迟的相同方式进行设置。