This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:输出 GPIO 作为输入 X-BAR

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530344/tms320f28386d-out-gpio-as-input-x-bar

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

您好:

我有一个由 CPU1 驱动的 GPIO 输出和一个由 CPU2 驱动的 GPIO。

我想输出任何 SW 干预的 AND。

我想知道是否可以使用 CLB、将 GPIO 输出通过输入 X-BAR 重定向到 CLB 输入。

“那就算了吧? 我相信,但我想得到确认。

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement。

    CLB 与 CPU 无关、因为逻辑块未绑定到一个特定的 CPU。

    因此、我可以确认您可以使用 CLB Input X-Bar 将 CLB 连接到 GPIO 输出、而不受驱动这些 GPIO 的 CPU 的影响。 (请注意,TRM 中的输入 X-Bar 选择值:“选择大于器件上可用 GPIO 引脚数(0xFFFF 除外)的值将导致目标驱动为“1"。“。“)

    此致、

    Ryan