This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:2806xRevB_FastSpinROMSymbols.lib 的 EABI 版本

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530743/tms320f28067-eabi-version-of-2806xrevb_fastspinromsymbols-lib

器件型号:TMS320F28067
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 MOTORWARE

工具/软件:

我似乎找不到 2806xRevB_FastSpinROMSymbols.lib 库的 EABI 版本。

它是否存在? 我在 C2000Ware、MotorControl SDK 或 MotorWare 中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前没有提供 2806xRevB_FastSpinROMSymbols.lib 库的 EABI 版本。 FastSpinROMSymbols 库仅以 COFF 格式提供、因为它们包含特定于器件 ROM 实现的 ROM 符号地址。

    此致、

    Kevin