This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000 代码生成工具

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524843/tms320f28379d-c2000-code-generation-tools

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

生成错误:调用 scripting.AddModule() 时发生异常:

几周后重新访问我的项目后,已经离开它在一个良好的工作状态,在试图建立它与符号常数的值的微小变化,#define 常数(更改 ADC 驱动程序的采样窗口), 我得到了这个错误:  

调用 scripting.AddModule() 时发生异常。

我没有改变。 相同的 “例外...“ 两种方法。 然后、我使用了保存在另一个工作区中的同一个工程(作为基准)、没有任何更改。 这一个很好。 我决定从另一个工作区中获取目标文件(生成生成错误的地方)并在新工作区中进行编译。 因此、我必须在新工作区中更改同一目标文件的名称、并将其从编译中排除。 没有效果、构建错误如上所示。 我从工作区中删除了这个传输的文件、并包含原始文件(该文件位于工程文件夹中,但从编译中排除,恢复了其名称,并且没有其他更改)。 它生成了相同的错误: 调用 scripting.AddModule() 时发生异常。 基本而言、新工程结构与之前相同。  

我注意到 e2e 也曾报告过类似的问题、但我认为根本原因并未解决。 make 实用程序自动化似乎是罪魁祸首、因为它会不可逆地扰乱工程依赖关系。 有人能详细解释这个和如何避免这种情况吗? 是的、每次卸载/重新安装 CCS 和 SDK 时都能正常工作、但这仍然是一个乏味的过程、它没有解释这个奇怪和不可见的问题。

非常感谢、

Erol Nikocevic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erol、

    很抱歉、您未能及时回复此主题。  

    开发环境在两种情况下是相同的...例如使用的 CCS 和 SysConfig 版本。  

    您是否可以共享用于缩小此问题原因范围的 SysConfig 文件 (.syscfg)?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siddharth
    谢谢!
    在我尝试重新启动项目的时候,我没有对它做任何修改,相比它工作的版本,所以没有产品变化。 我也没有对 SysConfig 进行任何更改。 我只在主文件中更改了一个常量,只是为了使常量的名称更可读,它停止了构建。
    当我稍后尝试弄清楚该警告发生了什么时、我确实更改了 properties-general-products-C200Ware 中的产品、我将 C2000Ware 更改为 C2000Ware-SDK、并且它也没有构建。
    我认为将 C2000Ware 更改为 C2000Ware_SDK 会消除该异常错误(错误:调用 scripting.AddModule () 时发生异常)、但下面显示的另外两个错误仍然存在、并且工程不会构建。
    非常感谢、
    Erol

    不再在 Project Explorer 中打开/加载工程。 它会生成以下错误:

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    加载 C:\Users\Erol\TIDA_CLOUD_T3L\tinv_F28379D\main.syscfg 时出错

    是否要在兼容模式下重试?

    错误:调用 scripting.AddModule() 时发生异常

    ----------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  


    您是否可以尝试将工程重新导入到其他工作区? 看起来工作区可能已损坏。  

    此外、请告诉我您使用的工具版本和 SDK - CCS、SysConfig 和 C2000Ware

    此致

    Siddharth