This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 XDS100V2 进行调试时出错

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530949/tms320f28335-error-while-debugging-using-xds100v2

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:

您好、

我正在使用 XDS100V2 对 F28335 进行编程。 我 一直使用它很长一段时间、很顺利。 突然间、我开始收到以下错误消息。

连接到目标时出错:
错误 0x80000200/–1041
发生致命错误:OCS、
设备驱动程序:仿真控制器出现问题。
建议复位仿真器。 这将断开每个连接
调制目标。 然后、目标应该进行下电上电
或硬复位、然后进行 emureset 并重新连接到每个目标。

有人能帮我解决吗?