This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:器件无法编程----- P/N:TMS320F2812PGFA

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530878/tms320f2812-device-cannot-program--------p-n-tms320f2812pgfa

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

您好团队:

我们的一位客户购买了 52 件  TMS320F2812PGFA 产品并索赔 14 件。  程序员只报告“无法编程“。 其余 38 个单元在 来自 数据 I/O 的 FlshCore3 编程器件上进行编程 很遗憾、这种情况下没有日志文件。

我们输入了一个 FA 请求: CPR251122832、其中我们收到了一个响应“故障率异常高。 这不太可能是 与设备相关的问题。 请通过 E2E 继续与产品线应用团队合作。 “

因此,在此处发布此问题,并希望从产品线应用团队获得一些帮助。 您能否告知任何可以帮助客户的故障诊断? 如果您需要客户方面的任何其他信息、请告知我。

谢谢。此致、

Usman

365397.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    编程工具是否有任何超时?  

    我们通常会看到、客户的编程器会在看到比典型的闪存擦除时间更长后超时。  

    我们先来看一下。

    谢谢、

    Ben Collier